This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电前咨询

Guru**** 2509415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171EVM-706-15V, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246338/bq24171-pre-charging-consultation

器件型号:BQ24171

Jeff、您好:

    大家好、我对预充电有一些问题想要咨询您、

Q1:我的电池电压为4.4V/2A、预充电电压低于3V 以开始预充电。 但是、当我的电池电压降至3V 以下时、充电电流会跳变、而不是设定的200mA、直到它稳定在大约2.7V。 这是否正常?

Q2:我想问是否有办法解决这个问题(从快速充电到预充电的转换过程中的电流跳跃)? 我想在电池电压降至3V 以下后、立即切换到200mA 预充电模式。 如果您有任何好的建议、可以指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    最可能的问题是 BAT_LOWV 的迟滞不够:

    如果从充电器到电池的连接具有高阻性或电池本身具有高阻抗(例如老化)、则问题会变得更严重。  除了降低与电池的连接的电阻外、没有什么可做的。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    为什么我在"BQ24171EVM-706-15V"上确认预充电状态、而直到大约2.7V 时才能切换到预充电电流? 是否是 BQ24171的问题?

    我还想向您确认过压期间电池的闪烁状态。 根据规格、指示灯应在过压时闪烁。 为什么我的样本不闪烁? 这样做的原因是什么? 或者是否可以纠正可以再次调试的区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 dxd:

    预快速阈值是反馈分压器乘以高于加/减100mV 滞后的1.45V 电压。  2.7V 正确。

    什么是过压、电池还是输入电源?   

    蓄电池电压: 百分比乘以蓄电池稳定电压

    输入电压:OVPSET 引脚上的分频值

    此致、

    杰夫