This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:热性能规格

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246969/tps746-thermal-spec

器件型号:TPS746

大家好、

我的客户想要在输入电压为3.3V 至输出电压为1.8V 的情况下使用此器件(Iout=0.8A)

在0.8A 条件下、当 Ta 为40C 时、您是否有助于计算内部的 Tj?

他们认为温度超过了125°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    这是一个直观的计算。

    T = 40C +(3.3V - 1.8V)* 0.8V * 80.3C/W = 40C + 96.4C = 136.4C。  

    它们可以借助良好的布局实践来减小 RθJA、并将实际结温降至125C 以下。 请参阅此应用手册、其中讨论了以下内容:

    电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析:https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    此致、

    尼克