This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:如何计算此器件在轻负载模式下的效率

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246637/lmr14050-q1-how-to-calculate-the-efficiency-of-this-device-at-the-light-load-mode

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050

团队成员

Cviauto 将  LMR14050 用于 IVI 系统的总线(24V 直流电源)、电源是电池、因此必须注意轻负载和待机模式下的电源效率。

您能否分享一些轻载计算方法或数据?

 

谢谢!

此致

7月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    这相当复杂、因为该器件开始以较低的频率进行切换以节省能源。 我们或许能够在 TI WebBench 中找到该结果、因为该表单创建了精确的模型并使用算法计算效率。 我们还在 DS 中提供了几个轻负载示例。

    您的客户的运行条件是什么?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    运行条件为、当 IVI 处于待机模式时、降压转换器应提供 SoC 待机功率和 交互模块待机功率。 电源为总线中的24V 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    根据数据表、在中、对于轻负载(10uA)、其效率应为~40%。

    谢谢。

    安德鲁