This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:非常轻的负载是否有任何影响?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247328/tps7a03-does-a-very-light-load-affect-anything

器件型号:TPS7A03
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

嗨、团队!

快速问题:轻负载(比如50 μ A 左右)是否会影响噪声和静态电流的任何特性?  

我认为、它可能会随着接地电流的减小而提高 IQ。 另外、还想确保不存在任何稳定性问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron、  

    该器件由0mA 提供、因此我不希望轻负载对稳定性和性能产生影响。 我将使用设计进行验证、以防他们有任何反馈想要添加。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron、  

    该器件由0mA 提供、因此我不希望轻负载对稳定性和性能产生影响。 我将使用设计进行验证、以防他们有任何反馈想要添加。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron、  

    说到设计、50uA 负载和 TPS7A03不存在问题。  

    至于静态电流、数据表中的一些图可降至50uA 范围:

    如果他们需要噪声更低的器件、我们推荐 TPS7A20。  

    此致!

    朱利耶特