This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:UCC12040

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246897/ucc12040-ucc12040

器件型号:UCC12040

尊敬的技术人员: 支持:

一个问题(请参阅下面的副本)随附了此器件 UCC12040deV 的 EVM 板文件、以便于参考。

下面的原理图显示了初级侧和2nDRY 侧 GND 之间有 C5电容、这似乎不是真正的物理电容、但由 PCB 电路板布局技术通过重叠初级侧和2nDRY 侧 GND 层制成。

我的问题是、如果我们不使用 PCB 布局技术来产生如下所示的这种等效 C5电容器效应、

我们是否需要添加一个额外的外部物理电容器来满足这一要求、就像 C5电容器有没有?

即该器件是否需要在初级侧和2nDRY GND 之间连接一个电容器、以确保正常运行?

谢谢。

盐雾市

 e2e.ti.com/.../sluubd5d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个文件、它解释了我的问题是什么、直接供您参考。 随附文件名是:主 GND 和2ndry GND 之间的 C5 Cap。 PNG:

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。  

    盐雾市

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 C5电容器置于布局中、以确保 EVM 可通过 EMI 结果。 如果您不希望复制 EVM 布局、最好在 PCB 上放置一些焊盘、以便能够添加到物理 C5中、以防您在设计中发现 EMI 问题。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 JCHK、我认为这解决了我的问题。 如果方便、请帮我关闭这个问题、再次感谢