This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:确认地址引脚设置

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246116/ucd9081-confirm-address-pin-set-up

器件型号:UCD9081

您好、TI 团队、

我对为何通过 PU & PD 添加 Set 0感到困惑。 是否有某种原因不只使用 PD?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    第二个问题与 ADDR1/EN8相关。 请参阅数据表、是指地址1设置为1、还是通过我们的原理图?

    请帮助我们审查我们的设计、0x63对 I2C 地址是否正确? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    UCD9081的地址由 ADDR1-4引脚确定。  无论是拉低还是拉高、共提供16个选项。

    0000 -> 0x60

    1111->0x6f。

    您必须让处于所需状态的 ADDR1-4获得正确的地址。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    很抱歉我的描述。 我的意思是、为什么数据表中的应用会通过 PU 和 PD 显示地址0、而不仅仅使用 PD。

    Br

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如前所述、ADDR1可以是高电平或低电平以选择不同的地址。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我的意思是、 为什么数据表中的 ADDR1应用同时通过 PU 和 PD 显示地址0、而不仅仅是使用 PD。

    Br

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如前所述、您有4个 ADDR 引脚、总共有16个选项可供您选择0x60-0x6F。

    请解释您的意思、因为我没有收到您的问题。

    此致

    颐和