This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:使用3.8V 电源为 TPS6590379供电

Guru**** 2390300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244941/tps659037-powering-tps6590379-with-3-8v-supply

器件型号:TPS659037

大家好、

我的客户正在采用 AM5746ABZXA + TPS6590379ZWSR 解决方案来设计系统。

它们不使用 USB、因此系统没有 VBUS 和+5V。
所以、我的客户想用 PMIC 的+3.8V 电源为 LDOUSB_IN1/2供电。
但是、LDOUSB_IN2的数据表建议工作条件大于4.3V。

是否允许将+3.8V 连接到 LDOUSB_IN2?

如果不允许将+3.8V 输入到 LDOUSB_IN2、应该如何端接这个引脚?

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

      LDOUSB 具有2个可选输入。 在上述情况下、  应 通过设置 LDO_CTRL 寄存器(物理地址0x16A)中的"LDOUSB_ON_VBUS_VSYS=1"位、将 LDOUSB_IN1用于 LDOUSB 输入。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-San:

    您是否意味着在这种情况下 LDOUSB_IN2可以悬空? 我应该如何端接 LDOUSB_IN2?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

     由于 LDOUSB_IN2引脚为模拟输入、因此最好将其连接到 GND。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-San:

    根据 TPS659037 TRM、该寄存器复位时 LDO_CTRL 寄存器不确定。

    在初始条件下、3.8V 连接到 LDOUSB_IN1并且 LDOUSB_IN2连接到 GND、它将不确定 LDOUSB_OUT 是 IN1还是 IN2?
    我的客户假设 LDOUSB_IN1/2输入序列将反映到该寄存器中。
    是否有其他方法可以在没有寄存器设置的情况下使 LDOUSB_ON_VBUS_VSYS=1?

    此外、如果 LDOUSB_OUT 未使用且 LDOUSB_IN1/2 = GND、LDOUSB_OUT 是否为 GND 电平?
    在这种情况下、我的客户将通过 AM5764禁用 USB PHY。

    此致、
    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

     如果客户通过 AM5764禁用 USB PHY、则 应将 LDOUSB_IN1/2连接到 GND、然后 LDOUSB_OUT 悬空并接近 GND 电平。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil-San:

    您 还能回答我的第一个问题吗?

    根据 TPS659037 TRM、该寄存器复位时 LDO_CTRL 寄存器不确定。

    在初始条件下、3.8V 连接到 LDOUSB_IN1并且 LDOUSB_IN2连接到 GND、它将不确定 LDOUSB_OUT 是 IN1还是 IN2?
    我的客户假设 LDOUSB_IN1/2输入序列将反映到该寄存器中。
    是否有其他方法可以在没有寄存器设置的情况下使 LDOUSB_ON_VBUS_VSYS=1?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

     从寄存器默认设置为"x"时、不确定 LDOUSB_OUT 是 IN1还是 IN2。

     没有其他方法可以在没有寄存器设置的情况下使 LDOUSB_ON_VBUS_VSYS=1。

    谢谢!

    菲尔