大家好、
我的客户正在采用 AM5746ABZXA + TPS6590379ZWSR 解决方案来设计系统。
它们不使用 USB、因此系统没有 VBUS 和+5V。
所以、我的客户想用 PMIC 的+3.8V 电源为 LDOUSB_IN1/2供电。
但是、LDOUSB_IN2的数据表建议工作条件大于4.3V。
是否允许将+3.8V 连接到 LDOUSB_IN2?
如果不允许将+3.8V 输入到 LDOUSB_IN2、应该如何端接这个引脚?
此致、
伊藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在采用 AM5746ABZXA + TPS6590379ZWSR 解决方案来设计系统。
它们不使用 USB、因此系统没有 VBUS 和+5V。
所以、我的客户想用 PMIC 的+3.8V 电源为 LDOUSB_IN1/2供电。
但是、LDOUSB_IN2的数据表建议工作条件大于4.3V。
是否允许将+3.8V 连接到 LDOUSB_IN2?
如果不允许将+3.8V 输入到 LDOUSB_IN2、应该如何端接这个引脚?
此致、
伊藤
尊敬的 Phil-San:
根据 TPS659037 TRM、该寄存器复位时 LDO_CTRL 寄存器不确定。
在初始条件下、3.8V 连接到 LDOUSB_IN1并且 LDOUSB_IN2连接到 GND、它将不确定 LDOUSB_OUT 是 IN1还是 IN2?
我的客户假设 LDOUSB_IN1/2输入序列将反映到该寄存器中。
是否有其他方法可以在没有寄存器设置的情况下使 LDOUSB_ON_VBUS_VSYS=1?
此外、如果 LDOUSB_OUT 未使用且 LDOUSB_IN1/2 = GND、LDOUSB_OUT 是否为 GND 电平?
在这种情况下、我的客户将通过 AM5764禁用 USB PHY。
此致、
伊藤
尊敬的 Phil-San:
您 还能回答我的第一个问题吗?
根据 TPS659037 TRM、该寄存器复位时 LDO_CTRL 寄存器不确定。
在初始条件下、3.8V 连接到 LDOUSB_IN1并且 LDOUSB_IN2连接到 GND、它将不确定 LDOUSB_OUT 是 IN1还是 IN2?
我的客户假设 LDOUSB_IN1/2输入序列将反映到该寄存器中。
是否有其他方法可以在没有寄存器设置的情况下使 LDOUSB_ON_VBUS_VSYS=1?
此致、
伊藤