This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:VIN 电压纹波

Guru**** 2504655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247166/tps51220-vin-voltage-ripple

器件型号:TPS51220

您好、专家:

我们是否定义 TPS5122的 Vin 电压纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不确定您所说的"定义 Vin 电压纹波"是什么意思  

    降压开关稳压器的输入电压纹波是由开关的电荷需求决定的-典型的 Iout x Vout./Vin x 1/Fsw 、因为高侧 FET 在整个高侧 FET 导通时间内传导最大输出电流、 能够响应高频脉冲电流的输入电容(通常仅为陶瓷输入电容)和为输入电压供电的电源的源阻抗(通常不足以响应逐周期脉冲输入电流)

    使用电解输入电容器时、需要调整陶瓷输入电容器的大小以限制逐周期输入纹波电压、从而限制流入电解电容器的 ESR 中的 RMS 电流、避免电解电容器过热。  VRIPPLE (pk-pk)=√3 x IRMS (额定值) x ESR = 1.73 x IRMS (额定值) x ESR

    为了安全裕度、大多数设计人员会将 VRIPPLE (pk-pk)限制为 IRMS (额定值) x ESR

    当仅使用陶瓷电容器时、通常良好的做法是将输入纹波电压限制在250mV 以下、即使电容器和转换器可以承受该电压。

    除了 Vin 纹波电压外、最好确认输入电容可以承受输入 RMS 电流。

    有关详细信息、请参阅- https://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不确定您所说的"定义 Vin 电压纹波"是什么意思  

    降压开关稳压器的输入电压纹波是由开关的电荷需求决定的-典型的 Iout x Vout./Vin x 1/Fsw 、因为高侧 FET 在整个高侧 FET 导通时间内传导最大输出电流、 能够响应高频脉冲电流的输入电容(通常仅为陶瓷输入电容)和为输入电压供电的电源的源阻抗(通常不足以响应逐周期脉冲输入电流)

    使用电解输入电容器时、需要调整陶瓷输入电容器的大小以限制逐周期输入纹波电压、从而限制流入电解电容器的 ESR 中的 RMS 电流、避免电解电容器过热。  VRIPPLE (pk-pk)=√3 x IRMS (额定值) x ESR = 1.73 x IRMS (额定值) x ESR

    为了安全裕度、大多数设计人员会将 VRIPPLE (pk-pk)限制为 IRMS (额定值) x ESR

    当仅使用陶瓷电容器时、通常良好的做法是将输入纹波电压限制在250mV 以下、即使电容器和转换器可以承受该电压。

    除了 Vin 纹波电压外、最好确认输入电容可以承受输入 RMS 电流。

    有关详细信息、请参阅- https://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf