大家好!
我和我的团队已经设计了一种基于 UCC2871x 控制器的反激式电源。 该电源应提供36V (主/控制绕组)、以及来自附加绕组的12V 电压。 输出功率约为35W。
整流后的直流电压为~565V。
在36V 输出端使用~220欧姆连接并在12V 输出端使用最小负载进行测试时、I 会遇到以下情况:
受控 RMS 电压约为30V,其行为与连接的波形相同。 该纹波很高、占空比似乎变化很大。
-由于有一个 LDO ,12V 似乎是很好的调节。
您能帮助我确定设计的问题吗?
最棒的酒店, `
乔治斯