This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:如何控制微控制器或类似器件的电荷?

Guru**** 2514235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246978/bq25173-how-can-i-control-the-charge-from-a-micro-controller-or-similar

器件型号:BQ25173

您好!

可以通过 ISET 引脚上的电阻器来设置充电电流、电阻越低、您可以从源汲取的电流就越高。 EVM 附带电位器、但希望能够控制微控制器提供的充电电流。  

数字电位器是否可用于此应用? 或者可以使用电压控制器电流阱吗?  

您是否有任何我可以学习的与此相关的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gus

    ISET 引脚为输出电流样本、比率为1 - 300、因此电流将处于低电平。 从 ISET 到接地电阻器将为电流调节控制环路产生电压。  标准配置是 ISET 引脚与地之间的单个电阻器。  一个常见的电路是将一个2ED 电阻器与 MOSFET 相连、可通过接入该电阻器增加电流。  这会是一个高而低的充电电流。

    未在 ISET 引脚上使用其他器件进行测试。