This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:想使用 LLC 设计750VDC 至280VDC /200W 电源模块

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246935/ucc256404-want-to-use-llc-to-design-750vdc-to-280vdc-200w-power-module

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25600

戒律:

我想使用 LLC 来设计 750VDC 至280VDC /200W 电源模块、但 UCC256404似乎只能支持600VDC 输入。 您能否帮助确认一下 TI 是否有合适的解决方案? Thansk.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、高压启动和内部栅极驱动器将此限制在750 VDC 以下。 我不是该输入电压电平下的 LLC 参考设计、但从理论上讲、您可以使用 UCC25600、因为它使用外部栅极驱动器。 另一种方法可能是查看我们的相移全桥 UCC28951PMP8606 可能是一个良好的起点、因为它支持该输入范围。 您只需改变输出级即可升高电压。  

    希望这有助于您快速入门。