This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:已损坏 TPS65130

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246879/tps65130-damaged-tps65130

器件型号:TPS65130

我有一个使用 TPS65130 从+5.5V 输入生成+/-15V 电压的电路板、其电路与应用电路中所示的电路类似。   已发现一些 TPS65130被损坏、仔细检查电路节点我发现了两个问题。

1.我注意到有时在某些电路板上5.5V 的输入有时会超过200mV、我想知道是否会对器件的使用寿命或任何其他主要问题造成负面影响、因为数据表显示最大工作电压为5.5V、  损坏 TPS65130的罪魁祸首。

2.我遵循数据表中推荐的应用电路、 应用手册中提到 R7可以用铁氧体磁珠替代。 我有点不清楚用铁氧体磁珠替代 R7是否能够提高 TPS65130的可靠性、以及这是否与我观察到的问题有关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIN:

    1. TPS65130输入电压引脚可以承受最大6V 的电压、所以这个电压尖峰似乎没有问题、虽然它会影响 IC 的生命周期、因为它超过了建议的5.5V 电压。

    2.损坏是否与 VIN 针脚有关? 铁氧体磁珠更有可能降低高频噪声。 我认为、我们需要找出这种损坏的根本原因、然后优化组件或其他任何组件。

    那么、我有一些问题要问您:

    1.您是否发现 TPS65130的任何引脚在损坏后短接至 GND?

    2.请问您的应用是什么,是 LCD 显示屏? 如果可以、您能否与我分享一下每个输出轨上的电流负载?

    Br

    帕特里克