This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:与 LM27761:-0.232V 时支持更高的输出电流?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246825/lm7705-vs-lm27761-higher-output-current-supported-at--0-232v

器件型号:LM7705
主题中讨论的其他器件: LM27761

团队、

LM7705只能提供26mA @-0.232V 的电压。

-我们是否有一些类似的 IC 可以产生相同的负电压但具有更高的电流?

像 LM27761这样的新 IC 似乎不支持接近0的负电压。
-是否存在一些可能的机制来支持 LM27761上的-0.232V?

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    由于您已就同一主题向我们发送了电子邮件、因此我只想通过一个渠道继续。

    我们是否有一些可产生相同负电压但具有更高电流的类似 IC

    遗憾的是、我们当前的产品系列中没有。

    是否存在可在 LM27761上支持-0.232V 的机制?

     LM27761无法生成-1.5V 以上的电压。  该器件的稳压输出可在−1.5V 至−5V 之间进行调节。

    我想进一步讨论离线应用和用例。 因此、让我关闭该主题。 希望您同意。

    此致、

    费宾