This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622EVM:过孔尺寸

Guru**** 2517640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245801/bq25622evm-via-size

器件型号:BQ25622EVM

您好!

在数据表中、建议在 IC 下方放置一些过孔、以便将 SW 节点与电感器布线。  

如果我检查电路板布局、我会看到 IC 下面有8个过孔用于此用途、还有3个额外的过孔用于 GND。

这些过孔(钻孔+焊盘)的尺寸是多少、以便使电路板可制造且成本不高?

根据钻孔尺寸、要放置的正确过孔数量是多少? (如果必须使用与 TI 的过孔尺寸不同的过孔)

您能否分享电源通孔的大小?

是否有人在底部布置一个顶部电源平面的副本? 我的电路板将使用2A 电流

我应该放置多少个过孔以及它们应该有多大尺寸?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 下的8个过孔用于 SW。 孔为6mil、直径为10mil。

    2.对于  GND 的3个额外过孔、第2个、共3个:孔为6mil、直径为10mil、第1个、第3个:孔为6mil、直径为12mil。

    建议使用这些通孔。

    谢谢。