This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何检测灌电流待机

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232695/tps25750-how-to-detect-sink-standby

器件型号:TPS25750

根据 PD 标准、受电方应实现称为受电方待机模式、并要求功耗低于2.5W。
在 TPS25750中、我很难找到任何能够代表此状态的寄存器值。 您能建议如何从 TPS25750获取此状态吗?

我确实在主机接口技术参考手册的寄存器 PD 状态中找到了一些内容、但其中的措辞是"意外收到一条 GotoMin 消息。"、因此似乎这只是在错误条件下激活的吗?

此致

维达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidar:

    我正在研究这一问题,并将在一周结束时作出答复。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    有任何关于此问题的新闻吗?

    此致
    维达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidar:

    遗憾的是、这不是通过寄存器读取的内容。 我已在内部与我们的团队进行核实、看看是否有解决方法。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    您是否能够从您的团队中获得任何答案、以查看是否有解决方法?  
    如果不是、TPS25750如何对 gotoMin 消息做出反应?

    此致

    维达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布兰登缺勤至7月5日。 当他回来的时候,他会回到你身边。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidar:

    我已轮岗团队、并将其转交给雷蒙德·林。 谢谢!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidar:  

    TPS25750没有寄存器来提供灌电流待机期间的 PD 电流功耗。 只有当 PD 收到一条 GotoMin 消息时、才会发出"意外收到 GotoMin 消息"错误消息的报告、而不是对该消息进行解码并进行报告。  

    GotoMin 消息还仅引用受电方请求 PDO、而不是用作受电方时的 PD 功耗:

    在灌电流待机阶段、您是否难以读取 PD 功耗?  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林