我们无法通过 TPS92391驱动器芯片打开 LED 环。
过流故障始终开启。 请参阅随附的原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Patrick、您好!
感谢你的帮助。 请参阅下面的寄存器值。
偏移 首字母缩写词 名称 值
0x00 BRT_CONTROL 显示亮度 0x3333
0x02 LED_CURR_CONFIG LED 电流 0x02b2
0x04 USER_CONFIG1 用户配置1 0x02a0
0x06 USER_CONFIG2 用户配置2 0x0100
0x08 SUPPLY_INT_EN 电源中断启用 0x2aaa
0x0A BOOST_INT_EN 升压中断启用 0xa028
0x0C LED_INT_EN LED 中断启用 0x00aa
0x0E SUPPLY_STATUS 电源故障状态 0x0080
0x10 BOOST_STATUS 升压故障状态 0x0000
0x12 LED_STATUS LED 故障状态 0x0000
0x14 FSM_DIAGNOSTICS 器件状态诊断 0x0012
0x16 PWM_INPUT_DIAGNOSTICS PWM 输入诊断 0x0000
0x18 PWM_OUTPUT_DIAGNOSTICS PWM 输出诊断 0x0000
0x1A LED_CURR_DIAGNOSTICS LED 电流诊断 0x0000
0x1C ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS 自适应升压诊断 0x06f5
0x1E AUTO_DETECT_DIAGNOSTICS 自动检测诊断 0x0031