This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:过流故障始终开启问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240953/tps92391-over-current-fault-always-on-issue

器件型号:TPS92391

我们无法通过 TPS92391驱动器芯片打开 LED 环。

过流故障始终开启。 请参阅随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向我发送您的寄存器值吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢你的帮助。 请参阅下面的寄存器值。

    偏移               首字母缩写词                         名称                        值

    0x00                    BRT_CONTROL                   显示亮度              0x3333

    0x02                    LED_CURR_CONFIG               LED 电流                  0x02b2

    0x04                    USER_CONFIG1                  用户配置1                 0x02a0

    0x06                    USER_CONFIG2                  用户配置2                 0x0100

    0x08                    SUPPLY_INT_EN                  电源中断启用         0x2aaa

    0x0A                    BOOST_INT_EN                  升压中断启用          0xa028

    0x0C                    LED_INT_EN                                    LED 中断启用           0x00aa

    0x0E                    SUPPLY_STATUS                 电源故障状态             0x0080

    0x10                    BOOST_STATUS                 升压故障状态              0x0000

    0x12                    LED_STATUS                    LED 故障状态               0x0000

    0x14                    FSM_DIAGNOSTICS              器件状态诊断        0x0012

    0x16                    PWM_INPUT_DIAGNOSTICS       PWM 输入诊断               0x0000

    0x18                    PWM_OUTPUT_DIAGNOSTICS     PWM 输出诊断        0x0000

    0x1A                    LED_CURR_DIAGNOSTICS        LED 电流诊断        0x0000

    0x1C                    ADAPT_BOOST_DIAGNOSTICS   自适应升压诊断       0x06f5

    0x1E                    AUTO_DETECT_DIAGNOSTICS   自动检测诊断               0x0031

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我稍后会给您反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 VIN 和 VOUT 是什么? 我想知道如何连接 SGND 和 PGND 吗?

    您能否还捕获 IC 上电时的电感器电流波形?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们假设 VIN = 24VDC、VOUT = 0VDC、因为驱动器芯片因故障而耗尽。

    SGND 和 PGND 在 PCB 上连接在一起、因此两者是相同的接地。

    并且电感器侧没有任何情况。 SD 引脚根本不进行任何切换、因此一切都是安静的并关闭的。

    谢谢

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我知道当发生 OCP 时、电力线 FET 将关闭。 但我想知道的是器件上电期间的电感器电流行为。 我认为该过程像是电感器电流一开始会上升、最终触发 OCP。 因此、波形就是要了解此过程中的实际电感器电流行为。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们在上电时不会在电感器上得到任何东西。  

    我们连接了示波器、上电后没有发生任何情况。

    我们在这里肯定有一些事情是做错的。 我们已两次阅读数据表、但无法弄清问题是什么。

    谢谢

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您能否尝试将 PWM 引脚连接到 VDD、然后重试?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做到了。

    我已将 PWM 连接到 VDD (3.3V)、但仍然没有发生任何情况。

    谢谢

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    该 IC 使用 RISENSE 电阻器(原理图中的 R42+R43)来检测 VIN OCP 故障。 那么、您能否测量两侧电阻器的电压、看看接通电源时电压是否上升至220mV?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    R42 + R43上没有电压。 MOSFET 完全没有导通。  

    似乎驱动器芯片上的 SD 引脚始终保持关闭状态。


    谢谢

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    "3V3供电给 VDD "和"LED_EN"是否稳定?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们发现了问题。 我们将使用耦合电感器、并且第二个电感器的极性错误。

    感谢您的所有帮助

    阿里