This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:具有大电阻器的 LD 引脚

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228888/bq76942-ld-pin-with-large-resistor

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

客户在 PACK+和 PACK-中使用了6000uf。

当客户想要进入 SHUTDOWN 模式时、需要的时间过长、直到 LD 引脚电压降至 VWAKEONLD 。

因此、在 LD 引脚中、客户希望使用较大的电阻器、如1M 而不是10k、这样检测到的电压电平将低于 VWAKEONLD。

此外、针对 OCD 锁存器和 SCD 锁存器的正常运行、将"Protections LOAD Detect:active Time"设置为0。

如果客户选择此设计、是否有任何其他风险不在考虑范围内?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我们通常建议对 PACK 和 LD 引脚使用10k Ω。 这些引脚的内部电阻分别为600k Ω 和2M Ω。

    该主题具有良好的信息。 链接

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我想需要更大的电阻、例如10M 甚至20M。

    问题是在  VWAKEONLD (接近2小时)系统需要进入 SHUTDOWN 模式之前 PACK+电压下降太慢。

    因此、客户希望在 LD 引脚上使用更高的电阻器、以便 LD 引脚电压始终低于 VWAKEONLD。

    然后禁用负载检测功能。

    该解决方案是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    较大的电阻会产生分压器、LD 引脚将无法检测正确的电压。  

    问题是 PACK+电压降低太慢,直到  系统需要进入关机模式时 VWAKEONLD (近2小时)才关闭。

    对我来说、这听起来像是电容行为。 您提到过它们 在 PACK+/-中有6000uf。  他们是否能够尝试将这降低到几微法拉? TIDA-010208参考设计使用两个串联的0.1uF。



    请分享他们的原理图。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户只负责电池组、6000uF 在系统侧。 并且系统端不想更改其设计。

    电池是不可拆卸的、因此客户不需要负载检测功能。 从而关闭负载检测功能。

    1.考虑到使用情况,您能帮助推荐一个合适的电阻值吗?  只需让 LD 引脚电压始终低于  VWAKEONLD。

    2.我注意到了引脚等效图,它似乎与您提到的内部电阻不匹配。 您能解释一下吗?

    我们通常建议对 PACK 和 LD 引脚使用10k Ω。 这些引脚的内部电阻分别为600k Ω 和2M Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    1- 由于 LD 以 IC GND 为基准(在我们的评估模块中)、因此 LD 引脚上的大电阻不会产生很大的影响。  

    一种解决方案是将 LD 引脚接地到 PACK-、因此当 DSG FET 关断时、器件会立即关断。 如果他们使用此解决方案、则需要在 PACK+与 DSG FET 的栅极之间使用正向偏置齐纳二极管、以免在 PACK 变为零时损坏 FET (在我们的评估模块中显示了该结果)。  

    注:  有关如何关断 DSG FET  的说明、请参阅的第8节"DSG 驱动器" 配备 BQ76952、BQ76942电池监视器的多个 FET。



    2-我忘记包含"有效"的内部电阻。 因此、框图中并未显示所有引脚上的电阻。

    注: 在关断模式下、LD 引脚具有80kΩ 的内部电阻。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jose、客户已决定 将 LD 引脚接地至 PACK-。  

    他们想知道是否需要10kΩ? 还是 直接接地? 或其他电阻?

    您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    则不需要10kΩ。 它们可以将 LD 引脚直接接地到 PACK-。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 LD 引脚直接接地到 PACK-,当充电 MOSFET 关闭(过压保护)时,我们在 PACK+上施加45V 电压,我们发现 CHG 引脚电压将高于 BAT 引脚电压, 并且如果我们提高电池组电压、它将继续增加、最后、电荷永久化将开启或消磁。 如果我们使用10k 电阻器将 LD 引脚连接到 PACK+、则不会出现此问题。为什么 LD 引脚导致了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duncan、  

    我将该主题分配给器件专家。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duncan、

    DSG FET 是打开还是关闭?

    如果 LD 引脚接地、通过 PACK+施加的电压可能泄漏到 DSG 引脚、可能会将电荷泵电压上拉至高于 DSG 电压。 这可能就是您遇到的问题、为了避免此问题、我们建议不要将 LD 引脚接地、或确保 DSG 引脚上未出现高电压。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙