主题中讨论的其他器件:TIDA-010208
客户在 PACK+和 PACK-中使用了6000uf。
当客户想要进入 SHUTDOWN 模式时、需要的时间过长、直到 LD 引脚电压降至 VWAKEONLD 。
因此、在 LD 引脚中、客户希望使用较大的电阻器、如1M 而不是10k、这样检测到的电压电平将低于 VWAKEONLD。
此外、针对 OCD 锁存器和 SCD 锁存器的正常运行、将"Protections LOAD Detect:active Time"设置为0。

如果客户选择此设计、是否有任何其他风险不在考虑范围内?
谢谢