This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:为何选择低输入和低输出

Guru**** 2385520 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243608/uln2003a-why-low-input-with-a-low-output

器件型号:ULN2003A

大家好、

客户使用 ULN2003A 时发现错误结果:

通常、引脚1为3.3V、然后引脚2为0.6V、引脚15为高电压;

但将出现通道之一、 引脚1是3.3V、然后引脚2是0.6V、引脚15也是 0.6V

原理图如下所示、您能否帮助检查电路是否有任何错误? 或者我是否错过了某些内容? 非常感谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    当引脚2为低电平时、引脚15为低电平时会发生多少个器件?

    请提供该情况的波形以及原理图、包括 ULN2003A 器件和相关的周围电路。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    客户只测试了2个、但他测试了竞争对手的、并获得了相同的结果。 只有一个2003a 的通道发生了此问题。

    我可以稍后获得您提到的材料、但是否有任何关于此案例的想法可以提前提供给我? 谢谢。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    我看了整个原理图、正如下图、它很简单、输入来自 MCU I/O、输出断开。

    [/报价]

    这些上拉电阻器和源是否适用?  灌电流是否会超过器件的阈值?

    BRS、

    弗朗西 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    所示的 IC2003不是 ULN2003A、我无法在 ST 的网站上或通过任何授权经销商找到"IC2003SM"。  

    请提供 ULN2003A 原理图、以便我进行审阅。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    IC2003是客户的材料编号。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    是的、我明白您在说什么。 您是否可以确认引脚8 (共发射极引脚)已接地?

    如果是、我不会看到原理图中有任何其他错误、需要生成这种情况的波形以进行进一步调试。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的巨大帮助。 实际上, 我没有反复出现异常波形,我确认 COM 是紧扣的。 似乎是系统设计问题。

    这里没有问题,非常感谢!  祝您度过美好的一天!

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    抱歉、我忘了问您一个快速问题、如何设计上拉源和电阻器? 似乎<50V 的电源是合适的、一旦源固定、如何计算电阻以获得 所需的输出电压?

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    该器件用于将负载与地连接/断开。 "上拉电阻器"是器件连接并从接地断开连接的负载。 该器件可处理50V VCC、仅使用一个通道时的最大负载能力为500mA。  

    下图显示了集电极最大电流与占空比和同时导通的通道数的函数关系。  

    此致、  

    伊丽莎白