This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电芯电压采集精度会降低

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246558/bq76920-cell-voltage-acquisition-accuracy-is-reduced

器件型号:BQ76920

大家好、

客户将 BQ76920用于4S 电池组保护板设计。 当 VC3短接至 VC4时、电池4中的电池电压采集精度明显低于电池1-3中的电池电压采集精度(在电池电压高于4V 的情况下更明显)。  电池4在4V 时的采集精度为10mV、其他电池的采集精度为5mV。 4.2V 时为13mV、其他为5mV。 是否可以将采集精度提高到10mV 以内?  

这里是原理图、 5S 和4S 共同 PCB 设计、适用于 R52、R63的5S 应用的 nC。 对于4S 应用、R184、Q38、D12、R187、 R186、C101是 NC:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    我注意到、他们使用的是具有1千欧输入电阻器的外部 BJT、为了正确使用 BJT、他们可能需要的电阻要低得多。 如果这些元件需要使用1kOhm、则使用 MOSFET 进行外部电池平衡可能是更好的选择。

    对于 D30/D31、我假设这些用于保护引脚免受低于 VSS 的低电压的影响。 我会改用肖特基二极管。 我还会为 REGSRC 和 BAT 引脚使用单独的 RC 滤波器。

    不准确的问题。 这听起来似乎仍在该器件的规格范围内、但与其他器件的区别可能在于以某种方式加载了输入。 是否出现意外下降。 我能否获得一张示意图、说明哪些元件未在使用?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙