Other Parts Discussed in Thread: TPS40428
主题中讨论的其他器件: PMP9444
您好、TI 团队、
我有一些重新旋转的 PCB 回路、但发现芯片现在的性能不是很稳定。
当我将使能信号应用于 TPS40428+CSD95378B 时、系统无法在1 GO 下提供1V 输出。
正如我所看到的、它通常会第一次产生大电流(输入电压降为9V)、并在输出保持为1V 之前重新启动几次。
通过跟踪回传、我发现其中1个 PWM 信号在上电时保持空闲状态...
我们可以从下面的波形中获得任何提示吗?