请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622 您好!
30天前、我在 TI 论坛上写了一篇文章、告知社区一个错误标记的 BQ25622器件。
调试和查找问题、以及记录并在论坛中发布所有内容都非常费时。 重新设计电路板的成本很高。
即使所有内容都发布了、我们也没有得到任何解决方案。 极端地、我们打算重新设计4个不同的板以测试不同的布局优化、希望这可能会导致这个问题。
但最糟糕的是,我们最近发现另一个用户有同样的问题,20天前。
e2e.ti.com/.../bq25622-improperly-marked-bq25622-are-actually-bq25620
论坛"专家"的答案很含糊、不理解问题的重要性。
我发布此消息是希望 TI 客户服务或 TI 工程支持部门的人员能够看到 并解决此问题。
如果其他文章的原始作者看到此消息、请 发布 您的解决方案。
谢谢你。