This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:错误标记的 BQ25622实际上是 BQ25620

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239152/bq25622-improperly-marked-bq25622-are-actually-bq25620

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25620

我在 PCB 上安装了清晰标记的 bq25622 IC。

我怀疑这些器件实际上是 bq25620器件、原因在于以下行为:

1.REG_038h 读为0x02

为470mA 设置的 ILIM 外部电阻器被忽略、INOUT 电流超过该值(I AM 在外部读数5.1V @ 1.1A 并通过 bq25622 ADC 读数)

TS_STAT 读数为 TS_HOT。 利用具有103AT 3380B 电阻器且 RT1=5.23K 和 RT2=30.1K 的 TS_BIAS 电路。

我认为这是 bq25620的结果。

最近从 DigiKey 购买了器件。

一旦您意识到存在错误贴标问题、我假设您会将更换部件发送给每个受影响的客户?

谢谢、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    请联系  Digikey 以了解您的担忧。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该注意、DigiKey 不会对硅 IC 进行物理标签、因此这不是经销商问题、而是制造商问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    Digikey 拥有所有信息、并应能够判断 IC 是否标记错误。 如果需要、他们会更换 IC。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到过这种情况、请在论坛中参阅此帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235771/bq25622-schematic-check/4683128?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25622#4683128

    我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路板供应商直接从 TI 购买了它。

    我希望了解是否认为整个批次存在故障、以及这将如何影响零件的可用性。 此外,我对将来可能再次发生类似事件感到关注。

    由于我目前正在开发以该特定器件为中心的产品、因此在此阶段评估是否需要切换到更可靠的替代产品至关重要。 确保生产线的顺利运行对我来说至关重要。

    我坚信,考虑到这一问题的重大影响,一对一地处理这一问题至关重要。 我相信,在一个论坛上发出的微小信息可能无法有效地解决当前问题的严重性。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    某些设备具有不正确的标记。 如果您从 TI 购买产品、 请访问 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 了解 TI store 退货流程。

    非常感谢。