This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:设置"截止电流"后充电不会停止

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25601, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246752/bq25601-charging-is-not-going-to-cut-off-after-the-setting-cut-off-current

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ25611D、BQ25622

我们将截止电流设置为180mA、但在该电流低于该值之后、在5°C 室中充电电流不会被切断。

1.在15°C 室中进行测试

寄存器转储:

截止:

在5°C 中充电  

寄存器转储(Current < 180mA 后):

数据日志:

未设置导致端接的根是什么? 它是否与热调节相关?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它处于 Jeita 凉爽状态,也请注意 REG09。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    如数据表第23页所述、BQ25601器件充电终止在 JEITA 凉爽和温条件下被禁用。 您观察到的行为是预期行为。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garret

    感谢您的热情和快速响应。

    在 JEITA 冷期间、充电器终止被禁用、那么充电电流将持续接通、直到0mA 或安全超时加倍?

    如果充电器没有切断、这是否是让 Jeita 冷充电安全的方法?

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您的理解是正确的。 当处于 JEITA 冷却条件时、充电电流将持续并继续降低到0mA。 当安全计时器超时或温度进一步降低到 T1以下时、充电将暂停。 如果温度上升回正常工作范围、那么当充电电流低于终止设置时、可能会终止。  

    如果没有切断充电器,这是一种安全的 Jeita 冷充电方式吗?

    JEITA 指南建议在冷范围(T1-T2)内将充电电流减小到一半或更低。 它没有提供终止充电的指导原则。 我建议您参考电池制造商提供的规格以确定特定电池的安全充电条件。  

    如果在 JEITA 凉条件下需要端接、则 TI 具有 BQ25622或 BQ25611D 等替代器件选项、在 JEITA 凉条件下支持端接。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett

    非常感谢您的澄清、非常清楚。

    是的、我们将按照电芯规格来设置曲线。

    此致

    大卫