This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:VDDA 电流容量

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246660/lm25149-q1-vdda-current-capacity

器件型号:LM25149-Q1

大家好、

我想控制 PFM PWM/FPWM 模式、具体取决于系统运行模式。

我通过22kohm 寄存器将 VDDA/SYNC 引脚上拉至 PFM 、以实现 PFM 操作、

并通过晶体管下拉至 GND。  

我需要将 VDDA 通过22千欧拉至 GND。 是否可以这样进行配置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    没问题、VDDA 通过 VCC 进行调节、VCC 电流限制为~μ V 170mA。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多