This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:MP5496GR-0001-Z 替代

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246669/tps65916-mp5496gr-0001-z-replacement

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: TPS650861

您好专家

您是否认为 TPS65916是 MP5496的正确解决方案?

基于供应和性能?

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    根据电源和性能、TPS65916可能是 MP5496的良好解决方案。 唯一不同的是、MP5496看起来好像具有两个降压转换器、其中电流超过4A。 我们还有 TPS650861和 LP8756x、可以达到4A、但可能不满足其他要求。 例如、LP8756x 将不具有 TPS65916和 MP5496中类似的 LDO。 如果终端应用可以使用 TPS65916提供的电平工作、那么它应该是一个良好的解决方案。  

    谢谢。
    字段