This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650860EVM-116:TPS650860和 TPS6508641的区别和#39

Guru**** 2569345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246453/tps650860evm-116-what-s-the-different-between-tps650860-and-tps6508641

器件型号:TPS650860EVM-116
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我的客户想要对 TPS6508641进行资质认证、但我们只有 TPS650860EVM。

我想知道 TPS650860和 TPS6508641之间的区别吗?

客户是否应进行返工以移除 TPS650860并将  TPS6508641置于 EVM 上?

或者只能测试  TPS650860?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户返修后将  TPS6508641放在 EVM 上、并使用 IPGUI (2.5.0.5)+USB2ANY (2.7.0.0)与器件通信。

    我们在 IPGUI 中找不到 TPS6508641、如下所示。

    我的问题是:

    IPGUI+USB2ANY 是否支持 TPS6508641?

    如果是、我应该使用哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以从下拉菜单中选择"TPS650861-1.1"选项。 此版本适用于任何 TPS650864x 型号。 请注意、默认情况下、您将无法访问 TPS6508641的测试模式寄存器(0x38地址寄存器)。 如果使用 GUI 中的"Read All Registers"按钮、则当板上的 MCU 尝试读取0x38寄存器时、将收到错误。 改用"Read Group"选项来仅读取0x5E 寄存器、一旦 PMIC 具有稳定的主电源并且内部参考 LDO 斜升后、这些寄存器始终可用。

    TPS650860版本是随 EVM 一起提供的、与 TPS650864x 版本相比、具有不同的时序和电压设置。 TPS650864x PMIC 专为连接终端应用程序中的特定处理器附件而构建。

    TPS6508641使用降压1上的5V 外部反馈设置、并且 EVM 未在 FBVOUT1引脚上配备适当的电阻分压器设置。 有关5V EXT FB 模式的更多信息、请参阅以下常见问题解答:

    [常见问题解答] TPS65086x:TPS650861、TPS6508641:降压控制器外部反馈设置

    此致、

    詹姆斯