请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 大家好、

客户有以下问题需要您的帮助:
1. VTB 的缩写是什么?
2. MIN、TYP 和 MAX 这三个值是根据 NTC 的误差计算的、还是芯片本身的误差?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Annie:
1. VTB 的缩写是什么?
BQ77915设计具有一个可将 TS 引脚上拉至 VTB 引脚电压的电阻器和一个可将 TS 引脚下拉的热敏电阻。
VOTD 参数中的这些百分比是 热敏电阻与 VTB 相比的压降。 其公式为:
温度保护阈值= RTS/(RTS + RTS_PU)* 100%
其中、RTS 是热敏电阻的电阻、RTS_PU 是上拉电阻的电阻。
您可以在中阅读有关此内容的更多信息、 第10.1.1.5节: 温度保护 应用和实现部分。
2. MIN、TYP 和 MAX 这三个值是根据 NTC 的误差计算的、还是芯片本身的误差?
MIN、TYP 和 MAX 的值都是根据芯片的误差和103AT 热敏电阻的误差计算得出的。
我希望这可以解答您的问题!
此致、
马克斯·韦博肯