请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110EVM-796 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 USB2ANY、 BQ34Z100、 EV2400
您好!
我在与 EVM 通信时遇到问题。 我正在尝试通过 USB2ANY 进行连接、但 BQStudio 无法识别它。 也无法通过我拥有的 I2C 转 USB 适配器识别它。
问题可能是什么?
假设这是一项完整性检查、因为采用 BQ34Z100芯片的 PCB 也无法正常工作。
以下是我到目前为止执行的步骤:
1.更新 USB2ANY 固件,
2.下载 BQ34 EVM 的新固件(但无法更新,因为我无法与它通信。
3.下载了最新版本的 BQStudio (1.3.121),但仍未被识别。
我没有更多的选择来尝试找出什么是错的...
如有任何帮助,将不胜感激。