This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:与芯片或 EVM 没有通信/识别与 BQStudio。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, USB2ANY, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246386/bq34110evm-796-no-communication-recognition-with-the-chip-or-the-evm-with-the-bqstudio

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOUSB2ANYBQ34Z100EV2400

您好!  

我在与 EVM 通信时遇到问题。 我正在尝试通过 USB2ANY 进行连接、但 BQStudio 无法识别它。 也无法通过我拥有的 I2C 转 USB 适配器识别它。  

问题可能是什么?  

假设这是一项完整性检查、因为采用 BQ34Z100芯片的 PCB 也无法正常工作。  

以下是我到目前为止执行的步骤:  

1.更新 USB2ANY 固件,  

2.下载 BQ34 EVM 的新固件(但无法更新,因为我无法与它通信。  

3.下载了最新版本的 BQStudio (1.3.121),但仍未被识别。  

我没有更多的选择来尝试找出什么是错的...  

如有任何帮助,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gil、

    您必须使用 EV2400才能使用 BQStudio。

    此致、
    尼克·理查兹