This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431AILPRE3-J 的替代产品。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245361/tl431-replacement-for-tl431ailpre3-j

器件型号:TL431

大家好、

我收到了 TL431AILPRE3-J 的 EOL 通知。

我认为 TL431AILPRE3是替代产品、TL431AILPRE3-J 和 TL431AILPRE3之间有何区别?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件之间没有差异。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud、

    我收到的通知说,没有任何替代品。

    TL431AILPRE3是否可用作替代产品?

    制作-J 封装的背景是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 TL431AILPRE3是替代产品。 抱歉、我没有-J 上的背景信息。 它可能与生产现场有关。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更新通知的更换部分?
    客户要求提供带有制造商通知的保修。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此 PCN 已经发布、我们无法进行更改。 如需其他帮助、请联系当地 TI 销售部门。 我将关闭该主题。 谢谢你。