This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何进入关断模式

Guru**** 2563370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246579/bq40z80-how-to-enter-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z80

大家好、

项目要求:需要将电池置于低于3.0V 的关断模式、从而降低电池功耗。 电池可在2V 以上持续较长时间而不充电。

如何 在 S/W 或 H/W 上实现该功能?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    有关进入和退出 SHUTDOWN 模式的详细信息、请查看产品页面上的电量监测计 TRM。 您可以将 BQ40Z80配置为在电压较低时进入关断状态。

    此致、

    怀亚特·凯勒