This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流电源低成本

Guru**** 2924520 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40487, UCC28740, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241044/ac-to-dc-power-supply-low-cost

主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC28742、PMP40487、PMP9204

您好!

我正在设计交流/直流电源。 请根据以下要求与我分享解决方案-

1.输入电压-(85到264)VAC  

2.输出电压:5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)

电压精度- 1%至2%

功率-5W/10W

5.线路调节- 0.5%

6.负载调整率- 1%

纹波- 50至150mV

8.效率-80%至90%

9.隔离- 4000Vac (输入到输出)

保护功能-过流保护、短路 保护、过压保护和过热保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾在自动化领域设计交流/直流电源。 请根据以下要求与我分享解决方案-

    1.输入电压-(85到264)VAC  

    2.输出电压:5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)

    电压精度- 1%至2%

    功率-5W/10W

    5.线路调节- 0.5%

    6.负载调整率- 1%

    纹波- 50至150mV

    8.效率-80%至90%

    9.隔离- 4000Vac (输入到输出)

    保护功能-过流保护、短路 保护、过压保护和过热保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、  

    感谢您关注 TI 控制器。  
    专家可以在下周早些时候处理您的请求。

    感谢您的耐心。
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您的耐心等待并对 TI 控制器感兴趣。 根据上面给出的要求、我建议查看其中包含的 UCC28740数据表设计示例(采用光耦合反馈数据表(修订版 D)的 UCC28740恒压、恒流反激控制器(TI.com))。  

    如果您不想让 HV 启动(TI 参考设计库)、则在搜索 UCC28740或 UCC28742时、也可以使用 TI 参考设计页面。

    此致、

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定  

    感谢您的建议。 我将看到数据表。

    如果有任何采用  UCC28740的参考设计、请与我分享。

    请提供   UCC28740的 ME 变压器器件型号。

    我正在学习 PMP40487参考设计、但我在选择变压器时遇到问题。

    我看到的是变压器 RM6-T-750UH-W4/3LCoils 的 BOM 器件型号。 但我没有找到数据表/可用性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    至于变压器、我建议在计算所需的变压器值时遵循数据表/参考设计、然后转到第三方供应商、该供应商设计变压器以为您提供该器件。 您将找不到变压器器件的数据表/供货情况、因为它是专门针对该参考设计而设计的。  

    此致、

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    根据建议、我找到了两种解决方案-

    美国 否 参考设计 开关器件型号 变压器器件型号 匝数比   线路调节 负载调整率 效率

    BOM 成本

    (大约)

    备选变压器器件型号任意制造商 PCB 尺寸
    1 PMP9204 UCC28740 RLTI-1067 0.41:0.07 1% 1% 81%
    2 PMP40487 UCC28742 RM6-T-750UH-W4 1% 1% 80% 未找到数据表  

    请参见解决方案-1变压器匝数比合适、 解决方案-2在网站上未找到任何详细信息/数据表。

    还请提供问号详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    UCC28740的设计工具计算器(https://www.ti.com/lit/zip/sluc487)应能帮助您仔细检查变压器的匝数比。 这也是 UCC28742 (www.ti.com/.../sluc652)的设计工具计算器。 如需了解 BOM 成本和备选变压器器件型号、需要联系制造变压器的第三方供应商获取相关信息。  

    此致、

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我分享布局文件和 Gerber 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于7月4日假期、论坛响应可能会从7月3日推迟到7月4日。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请与我分享 GerberFile PMP9204

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您的耐心。 遗憾的是、PMP9204没有可以共享的 Gerber 文件。 不过、原理图和测试结果可供使用。 (PMP9204参考设计| TI.com)

    此致、

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好感谢反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计编号- PMP9204 (85-265) VAC

    1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

    较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A

    1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
    2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
    3. 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
    4. 线变差-? 负载变化、
    5. 我在 BOM 中看到变压器 RLTI-1067的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。
    6. 为何在输出接地端子中使用 SBR10U45SP5 (肖特基二极管)。 如果使用肖特基二极管、则输出正极端子。 什么是影响?
    7. PCB 的尺寸和 BOM 成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    请稍等一下、我会仔细检查您的问题。  

    此致、

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    请尽快答复我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快答复我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navi、

    感谢您的耐心。

    问题1:
    此电源的工作输入电压(75至275) VAC 吗?
    较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A
    答案1:
      PMP9204的设计参数为85VAC - 265VAC。 您可以更改设计上的组件以与75-275 VAC 配合使用、但是您需要计算并更改整个设计以满足这些要求、因此我不建议这样做。

    问题2:
    我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?

    答案2:
      请查看 UCC28740的数据表中的第8节"应用与实施"、以了解如何计算这些值。 (www.ti.com/.../ucc28740.pdf)
      

    问题3:
    我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。

    答案3:
      请查看 UCC28740的数据表中的第8节"应用与实施"、以了解如何计算这些值。 (www.ti.com/.../ucc28740.pdf)

    问题4:
    如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
    线变差-? 负载变化、

    答案4:
      请查看 UCC28740的数据表中的第8节"应用与实施"以了解这些值如何改变。 (www.ti.com/.../ucc28740.pdf)

    问题5:
    我在 BOM 中看到变压器 RLTI-1067的器件型号、但没有库存。 请向我建议任何变压器的替代器件型号。

    答案5:
      反激式变压器几乎始终是定制的、以适应特定应用。  Renco 和 Wurth 在提供适用于特定应用的变压器样片时反应迅速。 此功率级基于最小恒压电压设计、因此如果您的目标电压不是115V、则变压器设计将与此参考设计不同。

    问题6:
    为何在输出接地端子中使用 SBR10U45SP5 (肖特基二极管)。 如果使用肖特基二极管、则输出正极端子。 什么是影响?

    答案6:
      肖特基二极管具有低正向压降和低反向恢复时间、有助于降低整体功率损耗并提高效率。 如果在正输出端子上使用肖特基二极管、则需要翻转变压器点的极性/设计一个新的变压器、以实现有效运行的反激式设计。



    问题7:
    PCB 的尺寸和 BOM 成本。

    答案7:
      请参阅 链接中提供的图像(www.ti.com/.../PMP9204)以了解 PCB 的尺寸或参阅 PMP9204测试结果文档(www.ti.com/.../sluuax2.pdf)
    此致、
    亚历克西斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您具有 PMP9204的板级配置文件。

    2.您具有任何格式的 PMP9204布局、因此我需要设计 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navi、
    我意识到在一些以前的答复中有一些错误,我也回答。 我在下面谈到了这些问题。 感谢您的理解。

    问题3:

    我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。

    答案3:
      该器件没有输入 OV 检测功能。 作为在 VS (run)上设置输入欠压阈值的结果、该部分具有一个基于 VS (STOP)的输入欠压阈值。  (www.ti.com/.../ucc28740.pdf)

    问题6:
    为何在输出接地端子中使用 SBR10U45SP5 (肖特基二极管)。 如果使用肖特基二极管、则输出正极端子。 什么是影响?

    答案6:
      肖特基二极管具有低正向压降和低反向恢复时间、有助于降低整体功率损耗并提高效率。 如果在正输出端子上使用肖特基二极管、只要它指向输出、极性就不会改变。  
    此致、
    亚历克西斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    遗憾的是、我们未提供 PMP9204的电路板文件和布局文件。

    此致、

    亚历克西斯