This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:电源时序关闭

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, LM77

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242311/ucd9090-q1-power-sequence-down

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD9090LM77

您好专家

UCD9090是否可以执行断电顺序?

我的客户在按次序取消依赖关系时进行检查。 但它不起作用

e2e.ti.com/.../os6870_5F00_p48m_5F00_r0b_5F00_UCD9090.pdf

最佳

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请按照本用户指南了解如何使用 UCD。

    e2e.ti.com/.../7536.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和

    THX 会为您提供本用户指南

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和

    客户按照幻灯片操作后、"关闭参数"不起作用

    另一个问题是,他可以使用 GPI 来顺序关闭吗? 对于高电平有效/低电平有效

    最佳

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您必须将故障响应配置为 SHUTDOWN。 请仔细阅读幻灯片

    您可以启用 PIN 选定电源轨状态、以使用 GPI 打开或关闭电源序列。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和

    我的客户仅将导轨#2-10开/关配置转换为操作。 这可以关闭、但电压无法恢复。  

    甚至它们会重新启动系统。

    它是否与故障响应有关?

    我将通过电子邮件向您发送客户代码。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    首先删除了 LM77_OT 的关闭依赖关系

    第二个。 根据您的设置、开启系统的唯一方法是  

    LM75BD_INT =低电平且 LM77_OT =高电平。

    请确保这一点。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和

    谢谢你的回复。 我们的客户已完成系统重新启动。

    但它们面临着与电源轨序列有关的另一个问题,   

    您可以找到下面的幻灯片来解释该问题和代码  

    e2e.ti.com/.../OS6870_2D00_P48M_5F00_U12_5F00_UCD9090_5F00_V02_5F00_20230704.xml

    e2e.ti.com/.../OS6870_2D00_UCD9090-Power-Sequence.pptx

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    原因是您需要针对每个电源轨的故障响应立即设置关断。

    因此、如果立即关闭、依赖关系并不重要。

    根据捕获、当12V 断电时、所有电源轨都关闭

    您需要做的是添加其余电源轨作为12V 的故障关断从电源轨、并检查所有电源轨是否关闭。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和

    谢谢你的友好帮助

    都能在客户侧得到解决。

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您确认这一点。

    此致

    颐和