This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVAL:无电流限制操作

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVAL, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246472/lm5069eval-no-current-limit-action

器件型号:LM5069EVAL
主题中讨论的其他器件: LM5069

大家好、

我们正在对 LM5069EVAL 进行过电流条件测试、但该操作与数据表中的价格不一致、请帮助检查该操作是否正常:

在故障超时期间内、电流应限制在电流限制值、即我们的 EVM 的5.5A。

但是、当我们在4A->6A 和4A->8A @Vin=48V 和 E-LOAD CC 模式下测试负载瞬态时;IC 可能会按预期触发故障并关断;但在 faul 超时期间、电流限制值不是配置为5.5A、而是大约6A 和8A。

CH1:VIN;CH2:Vo;CH3:Gate;CH4:IO CH1:VIN;CH2:Vo;CH3:Gate;CH4:IO

您可以帮助分享一些意见吗、谢谢

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Mia Ma、

    感谢您的联系!

    这是 LM5069的预期行为。

    一旦负载电流超过5.5A 的电流限制阈值、LM5069器件便开始响应、并 将电流折返至 PLIM/Vin 值、即45W/48V = 0.9375A。 在栅极放电过程中、器件允许过载电流达到断路器阈值的最大值、即105mV/10.5A 10mΩ。

    此致、

    勒凯什