This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:新 A 型差异

Guru**** 2538160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246147/tps61040-q1-new-a-type-differences

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61040

您能否解释一下  TPS61040AQDBVRQ1和 TPS61040QDBVRQ1之间的区别 ?
两个器件似乎具有相同的数据、但顶部标记不同。 那么、这意味着什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    我会在下星期一查看并获得反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    TPS61040AQDBVRQ1和 TPS61040QDBVRQ1 是相同的器件、只是顶部符号有所不同。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:
    感谢您对我的问题提供快速反馈。
    但我不明白为什么 TI 使用新的器件型号、甚至在器件仍相同时更改顶部标记。
    我们已经将该电路用于串联汽车产品中、并需要向我们的客户解释该变化。 我能告诉他们什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    通常、具有不同顶部标记的"-A"器件与原始器件有所不同。

    对于  TPS61040AQDBVRQ1和 TPS61040QDBVRQ1、这一条件有一点特殊:由于某些内部流量发生变化、增加了"A"。

    总之、材料和保证的规格都是相同的。

    此致