This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:保护级别

Guru**** 2750265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246419/tps2663-protection-level

器件型号:TPS2663

尊敬的:

TPS26630具有功率限制和浪涌保护功能以及可以支持的浪涌保护级别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我们测试了500V、2A。 但它可以处理更高的电流。 您将需要在输入端使用 TVS 二极管将浪涌电平钳制在器件绝对最大额定值以下。

    此致

    G·库纳尔