This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:未使用 EN/UVLO 时的引脚处理

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246027/tps2521-pin-handling-when-en-uvlo-is-not-used

器件型号:TPS2521

您好!

我想问一下不使用 TPS2521的 EN/UVLO 时的引脚处理。
我想仅使用器件的内部 UVP (典型值2.53V)、而不使用 EN/UVLO 功能。
如果可以、我应该对 EN/UVLO 引脚执行什么操作?
能否直接连接到 IN 引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您可以直接连接到 VIN、但 EN 电压不应高于6V。

    此致

    G·库纳尔