This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211EVM-352:恒定电流给电感负载(使用 LED 恒定电流评估板)

Guru**** 2534340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40210EVM, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229864/tps40211evm-352-constant-current-to-an-inductive-load-using-led-constant-current-eval-board

器件型号:TPS40211EVM-352
主题中讨论的其他器件:TPS40211TPS40210EVMLM25085

我们将测试 TPS40211评估板、并通过将电阻器更改为0.47欧姆将电流设置为0.55A。 这在25°C 至100°C 的恒定电流范围内工作。 不过、在25°C 至-30°C 温度范围内、电流也无法保持恒定。 想知道该电路是否有其他调整。 我们正在驱动电路板24VDC 负载的电感线圈。

另外、我们需要让电流在2秒内从零电流升至0.55A。 我们尝试将 SS 电容器更改为0.47uf 和4.7uf、我们最多可以获得47ms 和470ms 的斜坡。 您是只更改 SS 电容器、还是我们需要更改其他内容以"对此进行编程"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    对于电流限制和管理过流阈值、ISNS 引脚上的电压至关重要。
    根据数据表、过流阈值位于120mV 和180mV (典型值为150mV)范围内。 这意味着、在不同的温度条件下、阈值可能与典型的150mV 电压不同。 这对电流限制有直接影响。
    在过流测试期间测量 ISNS 引脚电压、并检查 FET 强制关断的电压。

    关于软启动、SS 电容器是"编程"软启动时间的唯一方法。 但是、如果没有具有合适值的电容器、则可以使用与电容器串联的电阻器对软启动时间进行微调、如 TPS40210EVM 原理图中所示:

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我们对电流进行控制。 我们应该如何使软启动正常工作? 我们尝试了各种电容器和串联电阻器、但开通时间仅相差几毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    由于软启动通常在几毫秒的时间范围内构建、缓慢升高输出电流的2秒时间可能 无法通过软启动实现。

    即使器件仍处于软启动状态、输出电流也可能已经上升到最大值。
    为了限制输出电流、我建议有必要采用不同的方法。
    我可以查看我们是否有任何类似应用的参考设计。 但是、由于工作量较大、可能需要下周早些时候才能向您提供新信息。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    很抱歉耽误你的时间。
    我有团队的一些其他见解。

    一般而言、可以针对受控电流或受控电压进行调节。 借助 TPS40211、应该可以在启动期间创建恒定电流斜坡。
    我需要您提供以下两个方面的反馈:

    -由于问题似乎只出现在低温下,它可能与 LED 有关。 如果在低温条件下出现任何行为变化、您可以查看 LED 的数据表吗?
    -要更深入地研究这个问题,是否有可能发送一个波形测量的启动? 那么需要查看的信号将是
    VOUT、SS 引脚和 FB 引脚

    非常感谢。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看: Vout、SS 引脚和 FB 引脚

    顺便说一下、

    Niklas、

    我们不会按照设计使用评估板和 LED。

    我们连接到线圈(电感器)、用于机电离合器。

    希望在-30°C 至100°C 的温度范围内为线圈提供恒定电流。

    我们还在寻找一种解决方案、通过线圈激活来软启动另一个机电离合器。

    附带一个24V 线圈、在0.5A、24VDC 下对 TPS 板输入激活机电制动器。

    该图显示了电路板的输出电流和电压。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您提供额外的信息并准备一些波形测量。

    对于带机电制动器的24V 线圈、您是否参考了具体的设计和图?
    我没有看到任何执著,所以可能我忽略了一些东西。

    感谢您的澄清。
    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,没有办法提供一个 URL 与我需要共享的 exell. 是否可以将文件直接发送到电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    最好是您可以在该主题中的此处直接附加 Excel 工作表。
    由于我们是负责论坛监督的团队的多名工程师、因此如果邮件中不是所有团队成员都参与进来、文件和消息就会很快丢失。

    如果您无法在此开放论坛上共享设计文件、请告诉我、我们将找到替代解决方案。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、没有办法附加 Excel 文件。 只能连接链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

      今天是银行假日。  请预计 周五或周一之前回复。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很抱歉回复延迟。 您可以使用"插入"下拉列表并使用第二个选项"图像/视频/文件"上传文件。

    通常情况下、无论温度如何、您都应该获得相同的电流。 如果您分享测量结果、请说明可以看到哪些信号。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS_2D00_40211_5F00_-90-to-220F.xlsxe2e.ti.com/.../TPS-Board-with-4.7uf_2D00_soft-start_5F00_PM-Coil_5F00_100C.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我们目前正在对此进行研究、我们将在下周中旬之前再次给出回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    首先、在升压转换器中、VIN 与 VOUT 之间有一条通过电感器和二极管的直接路径。 因此、当施加输入电压时、输出电压将跟随输入电压、但会因二极管的影响而直接下降一些。 即使器件被禁用、也会在 VOUT 上得到 VIN-Vdiode。 因此、无论您使用的是哪个电容器、您首先会看到一个到 VIN 的跳变、然后当 SS 上的电压超过 FB 上的电压时、转换器将开始切换并将输出电压斜升至设定值。

    您是对的、无论温度如何变化、电流都应保持恒定或几乎恒定。 但是、如果由于湿度或 GND 漂移等原因导致测量信号发生变化、则可能会观察到电流变化。 您能否在测量电流和绘制此图的同时观察 FB 至 IC GND? 测量时务必以 IC GND 为基准、因为这是器件看到的唯一 GND 信号。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、我们不再那么想软启动了。 但是、如果我们可以使评估板在任何温度下输出恒定电流(也通过开关电源增加电压)、这将作为一款产品非常有用。 我们需要馈送输入24VDC 并获得恒定的0.55A (在-30C 时大约为18V、在100C 时大约为32V)。 目前、我认为我们的 TPS40211电路板不能正常工作、请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../25C-to-85C_5F00_-TPS40211-Eval-Bd.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您将哪个电阻器用作感应电阻器?

    测量结果显示反馈电压从150mV 变为250mV。 它应该是一条260mV 的直线。 因此、我想知道问题是否在于您的负载所需的电流。 您曾提到您有一个电感负载。 是否可以移除电感负载以检查 EVM 是否按预期运行?

    可能需要针对您的电感负载优化补偿。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte:  

    我们使用0.47欧姆的感应电阻器。 评估板表明输入应为8V 至18V。 我们提供24V 电压。 输出为23V。 我不确定这是否可以。 线圈负载在关闭时确实有反向电压尖峰。 20C 时流向线圈的电流为.65A。 你在谈论什么补偿? "你知道吗? 否则、是否有其他器件可以在我们的线圈负载下更好地工作? LM25085或.

    此时、我的评估板可能已损坏。 我已经更换过 MOSFET、认为它可能已损坏。 但性能没有变化。 但订购另一个类似这样的评估板、如果不弄清如何补偿不同的负载、可能无法正常工作。 这就是我询问其他部件和评估板的原因、这些部件和评估板可能会执行类似的操作、并非专为 LED 驱动器制作、这不是我们拥有的。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    电机驱动器器件或许能够更好地满足您的需求。 通常、这些器件设计用于驱动电感负载。 但我认为转换器按预期工作、因为您可以获得恒定电流。

    由于转换器似乎在室温下正常运行并且您可以获得固定电流、因此我想知道您使用的感应电阻器是否会随温度变化值。 这将解释平均电流的变化。

    此致、
    布里吉特