This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:申请 TPS61033设计评审

Guru**** 2514025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246501/tps61033-ask-the-design-review-for-tps61033

器件型号:TPS61033

尊敬的先生或女士:

请您查看 TPS61033的原理图。

请检查以下内容并提供您的建议。

1.应用: TPS61033为基于 TDD 的功率放大器提供4.9V 电源(最大 TX 占空比:> 75%,典型值  12.5%,持续时间:典型值 5毫秒)

2.最大 I(Out ): 2A @ 4.9V

3.原理图

 功率放大器模块附近还有更多的电容器、如100uF、22uF、100nF、1nF。

4.问题

(1)电感器

 根据数据表第17页、正常情况下、建议使用低于最大输出电流平均电感器电流40%的电感器峰峰值电流。"。

您按如下所示推荐电感器。-如果要覆盖高达2A 的电流、建议在您的数据表中使用 XGL4020-471MEC - 0.47uH 电感器。

但是、在我们的原理图中、由于端子上的放置问题、我将尝试使用 XGL4012-451MEC。

它具有较差的 DCR 和比 XGL4020-471MEC 更低的 Isat。

我担心的是该电感器 上的 DCR 较差和峰峰值电流较高。

希望听到您对使用此电感器的想法。

请参阅下表。

 回答1。 尽管高电感器峰峰值电流接近平均输出电流的60%、仍然存在任何问题吗?

 答2。  当电感器 提供电流为2A 时、您对其 DCR 有什么建议吗?

(2)前馈电容器

 在您的评估板中,当我设置 和测试动态恒定电流2A (周期:50ms -> 2a, 350ms -> 0A)通过使用电气负载,我可以找出 Vout 的压降。

电压降波动(电压下降和上升)大约为1.2Vpp。

我需要使用前馈电容器来获得更稳定的输出电压。

在您的 EVM 原理图中、似乎您尝试了使用4.75k Ω 的100pF 系列、但最后没用。

我也像您一样尝试使用100pF 前馈电容器、但它往往会 使输出电压和电流不稳定。

根据我之前的经验、我们发现前馈电容器只能在10pF 附近使用。 而且只帮助减少了300mVpp 左右的波动。

解答3。 您是否建议 使用前馈电容器 来降低 输出端的压降?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    40%是基于电感器电流、而不是基于输出电流、因此我认为峰峰值电流没那么高60%。

    关于前馈电容器、我们的 EVM 中的100pF 只是一个占位符、该值没有任何意义。 通常可以使用5~30pF。 或者可以添加更大的输出电容、这也有助于降低压降。

    此致、

    内森