This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:热阻

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813, TPSM82823, TPS82085, TPSM82864A, TPSM82810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245074/tpsm82823-thermal-resistance

器件型号:TPSM82823
主题中讨论的其他器件: TPS82085TPSM82864ATPSM82810、TPSM82813

您好!

TPSM82823数据表中的热阻信息明显高于具有类似规格的其他产品。

TPSM82823数据表中的热阻信息是否正确?

在相同的环境中使用此产品而不是 TPS82085时、客户是否不会遇到发热问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    感谢您与我们联系、

    热性能还取决于封装类型。

    Unknown 说:
    TPSM82823数据表中的热阻信息是否正确?

    是的、这些值都是正确的、左列显示的是 JEDEC、右列显示的是 EVM。

    Unknown 说:
    客户在同一环境中使用本产品代替 TPS82085时、是否没有发热问题?

    TPS82085热阻较低的原因是外露的散热焊盘。

    只要器件结温介于-40至125°C 之间、就不应该有任何问题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢你的帮助。

    如果客户认为有必要、在使用下面的电源模块时、是否可以在模块的顶部涂抹散热焊盘?

     - TPSM82823

     - TPSM82864A

     - TPSM82810

     - TPSM82813

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    如果客户认为有必要,在使用下面的电源模块时,是否可以在模块顶部使用散热垫?

    我们看到某些客户会执行此操作、但 TI 不对此进行评估或不保证、甚至会给客户带来风险。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、

    如果您没有任何其他问题、您可以通过单击 已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。