This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:轻负载下的 LM317输出电压误差

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246463/lm317a-lm317-output-voltage-error-at-light-load

器件型号:LM317A

大家好、

我的客户希望使用 LM317A 将5V 转换为1.275。 原理图如下所示。 但在轻负载下输出电压错误(3.1V)。

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您至少需要3.5mA、但可能高达10mA、此器件的最低负载才能进行调节。  如果没有最小负载、器件通常会像您的客户看到的那样出现高漂移。

    谢谢。

    斯蒂芬