This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2041:导通/关断时间

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245429/ref2041-turn-on-off-time

器件型号:REF2041

您好!

REF2041数据表 提供了500us 的导通时间。  

(1) 500us 是指 Cload=1uF 时上升时间达到99.9%、正确吗?

(2) EN 和 Vref / Vbias 之间是否存在传播延迟? 或者、如果500us 已经以某种方式包含它?  时间测量值从 EN 的10%到 Vref / Vbias 的99.9%像500us?

(3)您能否提供相同的关闭时间信息?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dyson  

    我的回答是红色的-  

    (1) 500us 是指 Cload=1uF 时上升时间达到99.9%、正确吗?

    是、这是正确的

    (2) EN 和 Vref / Vbias 之间是否存在传播延迟? 或者、如果500us 已经以某种方式包含它?  时间测量值从 EN 的10%到 Vref / Vbias 的99.9%像500us?

    VIN 和 EN 在本规范中斜升在一起、

    (3)您能否提供相同的关闭时间信息?

    内部节点会在电容放电时获得高阻抗并关闭时间。  

    提前感谢您的帮助。

    rgards

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (3)您能否提供相同的关闭时间信息?

    内部节点会在电容放电时获得高阻抗并关闭时间。

    是否有关于 EN 斜降后内部节点变为高阻态所需时间的时序信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯森  

    关断时间会显著影响输出连接。 我们不会发布该数字、因为我们在输出打开的情况下进行所有测试。  

    您能解释一下为什么停机时间对您的应用至关重要吗?   

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须遵循一种断电顺序、我们希望评估控制 EN 引脚是否足够或者是否必须添加其他硬件。