This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:了解 BAT 耗尽阈值

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244000/bq25619-understanding-bat-depletion-threshold

器件型号:BQ25619

您好!

我正在尝试了解 BQ25619的电池电量耗尽阈值。

请参阅 SLUSDF8B.PDF (2019年6月)的第9页。

我将 BQ25619连接到锂离子电池、当电池电压降至2.60V 以下时、 BQ25619会关断 BATT_FET、按预期工作。

我还注意到、当我的电池在2.5V 左右徘徊时、BATFET 开启、我假设在2.35V 和2.8V 之间达到某个阈值。

 BQ25619上电和断电、具体取决于电池在这个关键电压区域中的恢复方式。

我想知道 BATFET 耗尽阈值的 MAX 值在给定温度或工艺变化的导通和关断条件下是否都有效。

例如、BATFET 在低于2.62V 时关断、它是否在2.8V 时也不会导通、或者导通和关断值是否无关?

谢谢。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    d/s 列出了规格范围。 上升和下降规格适用于同一器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢你的帮助。

    我们面临一个问题、即我们在现场的器件会将其电芯降至大约2.5V 以下、并且在对硬件重新供电时、电芯不会开始放电、并且 BQ25619不会输出。

    我们想知道该条件是否与使 BATFET 导通的两个条件之间处于某个未知状态相关。

    您能否提供有关阻止 BQ25619为我们的电池充电和以2.5V 的低电池电压正确启动的因素的任何见解?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 引脚和电池组之间是否有任何电池保护电路、或者电池是否具有内置的电池保护? 在某些情况下、电池保护功能可能会将电池从充电器的 BAT 引脚上断开。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一节18650锂离子电池、其中没有保护机制。

    我们会耗尽电池电量、并将  BQ25619关断。 当我们 (通过适配器)为硬件供电时、可能需要2或3次尝试、 BQ25619才能 加电和启用系统总线电源。

    我们认为这种情况是由18650电池轻微恢复、然后在初始负载下再次下降引起的。

    我不知道这个问题有什么解决方案、但如果电池单元电量耗尽、则用户需要对器件进行几次循环供电、这样会带来更大的烦恼。

    谢谢。