This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023 RCD 缓冲器

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246283/lm5023-lm5023-rcd-snubber

器件型号:LM5023

我需要关于以下问题的帮助。
如何计算准谐振控制器的 RCD 缓冲器、应用手册 AN4147中详细介绍了固定频率。 无负载准谐振、频率约为60kHz、但在最大负载条件下、频率从60提高至130KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您关注 LM5023 QR 反激式控制器。  

    大家提出了一个很好的问题、我将尝试回答这个问题。   但首先、根据图13 (LM5023产品说明书第17页)、最大负载的开关频率通常低于130kHz。
    在您的用例中、您提到的可能是60kHz、而较轻的负载会增加频率、直到达到控制器的130kHz 限制。   

    高负载开关在 QR 模式下运行、但一旦负载降至130kHz 限值、较低负载在 DCM 下运行、直到在极轻负载下、控制器开始跳过周期。  在跳周期模式下、视在开关频率可能会非常低。  

    总之、主要问题是在最大负载下、峰值初级电流处于最大值、而 fSW 相对较低(例如... 60kHz)。   在中等负载时、fSW 已提高到130kHz、但峰值电流较低。  使用简单的数字可以简化计算:如果 Pmax 在60kHz 时具有 IPP (max)、而 Pmax/2将 fSW 翻倍至120kHz、则 IPP (half)= IPP (max)/2。  在该简单示例中、半负载峰值电流是最大峰值电流的1/2。   

    从缓冲器的角度来看,漏电 功率 损耗为0.5*Llk*IPP^2*Lp( fSW 忽略峰值到反射电压因子)。  60kHz 时的功率损耗、Ipp (max)的损耗是120kHz 时的损耗 Ipp (max)/2的两倍。  

    因此、适合在最大 负载、 IPP 最大的低压线路下设计缓冲器、而 在较低负载条件下缓冲器损耗会更低。  
    注意:在高压线最大负载下、它们也会更低、因为较高的电压会使 IPP 更快达到峰值、因此在低压线下、fSW 更高、但 IPP 低于 IPP (max)。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。