This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电效率为65%

Guru**** 2381380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243476/bq25606-charge-efficiency-65

器件型号:BQ25606

您好!

我使用 BQ25606为5000mA 52 Po 电池充电、充电效率非常低、当 I_chg = 1.9A 时大约为65%。 我对 EVM 有类似的结果。

为了提高充电效率、我应该检查什么?

此致!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    根据数据表第14页的图8-1、您应该会看到 ICHG=1.9A 时充电效率范围为90%。

    如何测量输入功率和输出功率? 使用 EVM 时、请确保您是在 VBUS 和 BAT 测试点而非输入源和电池端子上进行电压测量。 如果测量距离 IC 过远、则测量中会出现与 IC 无关的损耗。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我发现电池的保护电路引起了一些性能问题。

    是否需要 BQ25606的外部保护电路?

    此致!

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    虽然 BQ25606具有各种内置保护特性、但我们仍然建议使用外部保护电路、以确保电池安全充电和放电。

    一个简单的示例是 BQ25606具有内置电池过放电保护、当 VBAT 降至低于 VBAT_DPL 阈值时会关断 Q4 BATFET。 电池制造商可能会指定需要在高于 BQ25606上集成保护的电压下停止放电。 在这种情况下、需要外部保护。   

    为了便于您参考、数据表总结了从第23页开始的 BQ25606中内置的各种保护措施。  

    此致、

    加勒特