您好!
我使用 BQ25606为5000mA 52 Po 电池充电、充电效率非常低、当 I_chg = 1.9A 时大约为65%。 我对 EVM 有类似的结果。
为了提高充电效率、我应该检查什么?
此致!
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vincent:
虽然 BQ25606具有各种内置保护特性、但我们仍然建议使用外部保护电路、以确保电池安全充电和放电。
一个简单的示例是 BQ25606具有内置电池过放电保护、当 VBAT 降至低于 VBAT_DPL 阈值时会关断 Q4 BATFET。 电池制造商可能会指定需要在高于 BQ25606上集成保护的电压下停止放电。 在这种情况下、需要外部保护。
为了便于您参考、数据表总结了从第23页开始的 BQ25606中内置的各种保护措施。
此致、
加勒特