This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:是否可以恢复出厂设置?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO, BQ27Z746-DEVICE-FW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246165/bq27z746-is-there-a-way-to-factory-reset

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我是使用 BQ27Z746和 bqStudio 对产品进行原型设计的。
我似乎弄乱了 bqStudio 中的配置、现在"当前"寄存器持续显示-32767 mA、即使没有负载也是如此。  

由于该值远高于 OCD 阈值、因此已设置安全状态1寄存器中的 OCD 位4。
我已经尝试过在"Calibration"中校准电流、但是在点击"Calibrate Gas Gauge"后 bqStudio 崩溃

是否可以将 BQ27Z746重置为出厂默认设置、从而可以尝试重新校准电流?

器件处于 FULL ACCESS 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    对出厂固件进行编程。 搜索 BQ27Z746-DEVICE-FW